TAN_LREAL (tangente Long Real)
L'istruzione TAN_LREAL calcola la tangente di un valore Long Real.
Lingue supportate: Diagramma a blocchi funzione, Diagramma Ladder, Testo strutturato.
Questa istruzione vale per i controllori Micro810, L20E, L50E e L70E.
TAN_LREAL

Parametro | Tipo di parametro | Tipo di dati | Descrizione |
|---|---|---|---|
EN | Ingresso | BOOL | Quando è impostato su vero, l'istruzione è abilitata.
|
IN | Ingresso | LREAL | Non può essere uguale a PI/2 modulo PI. |
TAN_LREAL | Uscita | LREAL | Tangente del valore in ingresso = 1E+38 per ingresso valido. |
ENO | Uscita | BOOL | Abilita l'uscita. Applicabile alle programmazioni in diagramma ladder. |
Esempi di TAN_LREAL
Esempio di diagramma a blocchi funzionali TAN_LREAL

Esempio di diagramma ladder TAN_LREAL

Esempio di testo strutturato TAN_LREAL

(* ST Equivalence: *) tangent := TAN_LREAL (angle); result := ATAN_LREAL (tangent); (* result is equal to angle*)
Risultati

Fornire un feedback