Créer un bouton de rampe

Lors de l'exécution, l'opérateur peut utiliser le bouton de rampe pour augmenter ou diminuer la valeur d'un point. Les boutons de rampe peuvent changer une valeur en une valeur entière ou à virgule flottante. Vous pouvez utiliser les deux boutons de rampe ensemble pour créer un contrôle augmenter/diminuer.
CONSEIL:
Configurez un objet d'affichage numérique pour afficher la valeur de la connexion Valeur du bouton de rampe.
Pour créer un bouton de rampe
  1. Dans l'éditeur d'
    Affichage graphique
    , sélectionnez
    Objets > Bouton poussoir > Rampe
    ou faites glisser Ramp button depuis la barre d'outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et dessiner un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux du bouton.
  3. Cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal