Configurer les connexions d'un bouton de rampe
Utilisez l'onglet
Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de rampe
pour configurer des points pour le bouton.Pour configurer des points pour un bouton de rampe
- Dans l'Editeur d'affichages graphiques, cliquez deux fois sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétés.
- Sélectionnez l'ongletConnexions.
- Attribuez un point à ces connexions :ValeurUne connexion de lecture-écriture. L'application conserve une copie de la connexion Valeur sur l'ordinateur. Lorsque l'opérateur appuie sur le boutonRampe, l'application ajoute ou soustrait le montant « Valeur de rampe » (spécifié dans l'ongletGénéral) de la valeur de connexion Valeur locale et écrit le résultat dans la source de données du point Connexion valeur.Si le montant « Valeur de rampe » est une valeur à virgule flottante et la connexion Valeur un point de type entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire sur la connexion.RampeUne connexion de lecture. Affectez un point ou une expression. L'application lit la connexion pour déterminer par quelle valeur l'objet augmentera ou diminuera la source de données.Cette connexion est utilisée uniquement si la case à cocherUtiliser la valeur de rampe de variableest sélectionnée dans l'ongletGénéral.LimiteUne connexion de lecture. Affectez un point ou une expression. L'application lit la valeur de la connexion pour déterminer la valeur de rampe maximale ou minimale que l'objet peut écrire dans la source de données.Cette connexion est utilisée uniquement si la case à cocher Utiliser la limite inférieure/supérieure de variable est sélectionnée dans l'ongletGénéral.
Fournir une réponse