Options de l'onglet Temporisation de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de rampe

Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Temporisation
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton de rampe
.
Options
Descriptions
Fréquence de répétition automatique
Spécifie le nombre de pressions du bouton par seconde enregistrées lorsque le bouton passe en mode répétition automatique.
Sélectionnez
0
si vous ne souhaitez pas utiliser la répétition automatique.
Délai de répétition automatique
Spécifie le délai durant lequel le bouton doit être maintenu enfoncé avant que la répétition automatique ne démarre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal