Causes des erreurs d’exécution d’un bouton de rampe

Lors de l’exécution, l’application enregistre des erreurs relatives au bouton de
Rampe
dans les diagnostics dans les cas suivants :
Valeurs incorrectes
  • Si la valeur du bouton est trop importante pour le type de données du point attribué à la connexion Valeur, ou si elle se situe en dehors des valeurs minimum et maximum du point attribué, l'application n'inscrit pas la valeur dans la connexion Valeur et l'application consigne une erreur.
    Par exemple, la valeur est trop grande pour le type de données du point si votre source de données est
    PLC-5
    , la valeur est 2147483647 et le point attribué est de type entier et utilise l'adresse N7:0. Les points de nombre entier ont une plage de –32 768 à 32 767 uniquement.
  • Si la valeur du bouton excède la limite de valeur (spécifiée dans l'onglet
    Général
    du bouton de rampe), la nouvelle valeur n'est pas inscrite dans la connexion Valeur et l'application consigne une erreur.
Connexions non attribuées
Si la connexion Valeur n'est pas attribuée, l'application enregistre une erreur lorsque l'opérateur appuie sur le bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal