Configurer la répétition automatique du bouton de rampe
Si vous configurez la répétition automatique, lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Rampe
et le maintient enfoncé, les pressions successives du bouton sont enregistrées jusqu'à ce que l'opérateur relâche le bouton. Pour chaque appui sur le bouton, l'application envoie la nouvelle valeur augmentée ou diminuée à la source des données.
CONSEIL:
Si le bouton
Rampe
est en mode répétition automatique, l'application augmente ou diminue la valeur précédemment envoyée à la connexion Valeur, au lieu de lire la connexion à partir de la source des données et d'augmenter ou diminuer la valeur actuelle de la connexion. Par conséquent, les changements externes de la connexion Valeur ne sont pas reconnus lorsque le bouton est en mode répétition automatique.Pour configurer la répétition automatique pour le bouton de rampe
- Dans l'éditeur d'Affichage graphique, cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialoguePropriétéscorrespondante.
- Cliquez sur l'ongletTemporisation.
- Spécifiez les paramètres de répétition automatique à attribuer au boutonRampe.
Fournir une réponse