Configurer les propriétés générales du bouton de rampe

Utilisez l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés du bouton de rampe
pour définir l'aspect d'un bouton
Rampe
.
Pour configurer les options générales d'un bouton Rampe
  1. Dans l'
    Editeur d'affichages graphiques
    , cliquez deux fois sur l'objet pour ouvrir la boîte de dialogue
    Propriétés
    correspondante.
  2. Cliquez sur l'onglet
    Général
    .
  3. Spécifiez les options.
Une fois que les options sont configurées dans l’onglet
Général
, cliquez sur l’onglet
Étiquette
pour définir la légende ou l’image du bouton.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal