Options de l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés du bouton Rampe
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de rampe
.Options | Descriptions |
|---|---|
Aspect | Spécifie l'aspect de l'objet dans cette zone. |
Style de cadre | Sélectionnez un style de cadre pour l'objet. Si la forme de l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, les styles de cadre disponibles sont Aucun et Ligne . |
Largeur du cadre | Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet. |
Style de fond | Spécifie l'arrière-plan de l'objet. Les options disponibles sont :
Spécifie la couleur de l'arrière-plan ( Couleur de fond ) dans l'onglet Etats . |
Style de motif | Sélectionnez un motif pour l'objet. Le motif apparaît sur l'objet. Le motif ne recouvre pas le cadre, la légende ou l'image de l'objet (s'ils sont définis pour l'objet). Si le style de fond de l'objet est transparent ou dégradé, le motif n'apparaît pas. |
Forme | Sélectionnez la forme de l'objet. Si l'objet est circulaire ou ellipsoïdal, l'application ajuste certaines propriétés, telles que la taille et la position, en fonction du contour de l'objet. |
Appliquer la couleur de fond au cadre | Activez cette case à cocher pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour son cadre. Désélectionnez cette case à cocher pour utiliser la couleur de cadre sélectionnée.Spécifiez la couleur de l'arrière-plan et du cadre dans l'onglet Etats . |
Couleur de fond | Cette zone affiche la couleur d'arrière-plan actuelle de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan. Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue Remplissage dégradé pour configurer le remplissage dégradé. |
Couleur de cadre | Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Si l'option Appliquer la couleur de fond au cadre n'est pas sélectionnée, cette couleur apparaît lors de l'exécution. |
Couleur du motif | Cette zone affiche la couleur du motif de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. |
Couleur de surbrillance | Cette zone affiche la couleur courante de surbrillance. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Le cadre de l'objet, s'il en existe un, prend la couleur de surbrillance lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution. |
Clignotant | Sélectionnez cette case à cocher pour que l'arrière-plan de l'objet clignote lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. Si un style de motif est sélectionné, le motif clignote également. |
Paramètres de bouton | |
Utiliser la limite inférieure/supérieure de variable | Cochez cette case pour utiliser des valeurs de point ou d'expression pour la valeur d'objet la plus haute (si l'option Accélération est sélectionnée) ou la plus basse (si l'option Décélération est sélectionnée). Si la case est cochée, la zone de texte limite supérieure/inférieure est désactivée, et la valeur rampe de l'objet est contrôlée par la Connexion limite. |
Utiliser la valeur de rampe de variable | Cochez cette case pour utiliser les valeurs d'expression ou de point pour la valeur rampe de l'objet. Si cette case est cochée, la zone de texte Valeur de rampe est désactivée, et la valeur rampe de l'objet est contrôlée par la connexion Rampe. |
Accélération | Sélectionnez cette option pour créer un bouton Rampe qui augmente la valeur de la connexion Valeur. |
Décélération | Sélectionnez cette option pour créer un bouton Rampe qui réduit la valeur de la connexion Valeur. |
Limite supérieure/inférieure | Pour les boutons Accélération , saisissez la limite supérieure du bouton, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel la valeur du bouton ne peut plus augmenter. Pour les boutons Décélération , saisissez la limite inférieure du bouton, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel la valeur du bouton ne peut plus diminuer. |
Valeur de rampe | Tapez le montant de modification de la valeur. Saisissez un nombre positif. Pour un bouton Décélération , la valeur est diminuée de ce nombre. Pour un bouton Accélération , la valeur est augmentée de ce nombre.Si la valeur de rampe est à virgule flottante et la connexion Valeur un point de type entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire sur la connexion. Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton Rampe avant que l'augmentation ou la diminution précédente n'ait achevé la mise à jour, la précision de la valeur numérique qui en découle peut être affectée. Attendez que chaque augmentation ou diminution achève la mise à jour avant de cliquer de nouveau sur le bouton Rampe . |
Marges tactiles | Vous pouvez indiquer une marge d'inactivité à l'intérieur du bouton. Si l'opérateur appuie sur la marge inactive, l'action n'est pas enregistrée. |
Marge horizontale | Spécifie le nombre de pixels correspondant à la distance qui sépare les côtés droit et gauche du bouton et sur laquelle vous ne pouvez pas cliquer. |
Marge verticale | Saisissez un nombre de pixels pour définir la marge inactive verticale. Les marges verticales sont situées sur les bords supérieur et inférieur du bouton. |
Autre | |
Audio | Cochez cette case pour déclencher un bip interne en cas d'appui sur l'objet. Si l'ordinateur qui exécute le projet ne comporte pas de bip interne, lorsque vous cliquez sur l'objet, aucun son n'est émis. |
Fournir une réponse