Rectangle englobant

Le contour correspond au rectangle qui entoure un objet. L'application calcule la position, la taille, l'alignement de la légende et de l'image et les marges inactives d'un objet en fonction du contour.
Par exemple, un objet ayant la forme d'une ellipse est entourée d'un contour rectangulaire. La position d'une image sur l'ellipse est le résultat d'un calcul par rapport aux bords du rectangle et non par rapport à ceux de l'ellipse.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal