Mode de fonctionnement des boutons de rampe lors de l'exécution

Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton de
rampe
, l'application lit la connexion Valeur, en stocke une copie locale, ajoute/soustrait la valeur de rampe à/de la valeur locale et inscrit le résultat dans la connexion Valeur à la source de données.
Le comportement du bouton de
rampe
lors de l'exécution dépend également de l'éventuelle définition d'une répétition automatique.
CONSEIL:
Si vous appuyez une deuxième fois sur le bouton de
rampe
avant que l'augmentation ou la diminution précédente n'ait achevé la mise à jour, la précision de la valeur numérique qui en découle peut être affectée. Avant d'appuyer de nouveau sur le bouton de
rampe
, attendez que chaque augmentation ou diminution achève la mise à jour.
Ouvrir et fermer tout affichage graphique ouvert
  • Lorsque vous ouvrez un affichage lors de l'exécution, l'application lit la valeur de la connexion Valeur.
  • Lorsque vous fermez un affichage lors de l'exécution et que le bouton est en mode de répétition automatique, ce bouton est relâché et la valeur du bouton à ce moment est inscrite dans la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal