Exemple : Utiliser un bouton de rampe
Cet exemple vous explique comment utiliser les deux boutons de
rampe
ensemble pour créer un contrôle diminuer/augmenter.Créez deux boutons de
rampe
. Configurez un bouton comme suit :- Légende : Augmenter
- Type de rampe : Accélération
- Valeur de rampe : 1
- Limite supérieure : 100
- Fréquence de répétition automatique : 5
Configurez le second bouton comme suit :
- Légende : Diminuer
- Type de rampe : Décélération
- Valeur de rampe : 1
- Limite inférieure : 0
- Fréquence de répétition automatique : 5
Affectez le même point à la connexion Valeur de chaque bouton. Créez un objet affichage numérique pour afficher le point affecté à la connexion Valeur des boutons
Rampe
.Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Augmenter
, le point affecté à la connexion Valeur est incrémenté d'une valeur. Si l'opérateur maintient le bouton enfoncé, la valeur continue d'augmenter de cinq fois par seconde. Si l'opérateur appuie sur le bouton Diminuer
, la valeur diminue.Fournir une réponse