Créer une jauge linéaire

La jauge linéaire affiche la valeur d'un contrôle provenant de la source de données sur une échelle linéaire. L'indicateur de valeur se déplace le long de la jauge pour refléter les modifications de la valeur, ce qui permet aux opérateurs d'évaluer rapidement l'état et les performances du système. Vous pouvez configurer des seuils pour alerter les opérateurs de certains états ou conditions d'alarme. Ces alertes permettent une surveillance et une maintenance proactives afin d'éviter les erreurs ou les défaillances.
Pour créer une jauge linéaire
  1. Dans l'éditeur de
    Graphiques
    de FactoryTalk View Studio, sélectionnez
    Objets
    >
    Jauge et graphique
    >
    Jauge linéaire
    . Vous pouvez également cliquer sur l'icône de la jauge linéaire de la boîte à outils.
  2. Faites glisser la souris pour positionner et tracer un rectangle dont la taille et l'emplacement correspondent approximativement à ceux de la jauge linéaire.
  3. Dans la boîte de dialogue
    Propriétés de la jauge linéaire
    , dans les onglets, configurez l'apparence de la jauge linéaire, la valeur cible, le point de consigne, les seuils, les limites de contrôle, ses points et le sparkline.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal