Exemple : Utiliser une jauge linéaire

Dans cet exemple, la jauge linéaire surveille la température dans un réacteur chimique.
Créez une jauge linéaire et affectez un point à la connexion
Valeur
. Définissez le point de consigne, la valeur cible, les limites de contrôle et les seuils. L'application lit la connexion
Valeur
et met à jour la jauge linéaire en déplaçant l'indicateur de valeur sur le côté de la jauge.
Découvrez comment la valeur actuelle change par rapport aux composants de la jauge linéaire tout au long du processus :
  • Phase initiale
    Le point de consigne définit la valeur de température immédiate que le contrôleur PID vise à maintenir. Par exemple, le contrôleur PID maintient le point de consigne à 200 °C pour démarrer la réaction.
  • Phase de rampe
    La valeur cible définit l'objectif plus large de la température du réacteur au fil du temps, par exemple 600 °C. Dans ce cas, le système ajuste progressivement le point de consigne pour finalement atteindre la valeur cible de 600 °C après une période de rampe.
  • Surveillance et ajustements
    Les limites de contrôle sont définies pour assurer un fonctionnement sûr et efficace. Par exemple, les limites de contrôle peuvent être réglées entre 150 °C et 650 °C pour éviter une surchauffe ou un chauffage insuffisant.
    Les seuils sont des points spécifiques qui déclenchent des alarmes. Par exemple, un seuil peut être défini à 620 °C pour déclencher une alarme si la température dépasse la limite supérieure. Les opérateurs doivent effectuer les ajustements nécessaires pour éviter la surchauffe et s'assurer que le réacteur fonctionne en toute sécurité.
  • Fin du processus
    Une fois que la valeur cible de 600 °C est atteinte, le système maintient cette température jusqu'à la fin de la réaction. La jauge linéaire continue d'afficher des données en temps réel, ce qui permet aux opérateurs de s'assurer que le processus reste stable et efficace.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal