Propriétés de la jauge linéaire - onglet Connexions

Le tableau suivant présente les options de l'onglet
Connexions
des
propriétés de la jauge linéaire
.
Options
Description
Valeur
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la valeur actuelle de la jauge linéaire.
Minimum
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la valeur minimale de la jauge linéaire.
Maximum
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la valeur maximale de la jauge linéaire.
Unité
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira l'unité d'ingénierie de la valeur actuelle. Pour utiliser cette connexion, assurez-vous d'activer
Afficher l'unité d'ingénierie
dans l'onglet
Affichage
.
Haut Haut
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira le seuil haut haut.
Haut
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira le seuil haut.
Bas
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira le seuil bas.
Bas Bas
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira le seuil bas bas.
Valeur cible
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la valeur cible. Pour utiliser cette connexion, assurez-vous d'activer la cible dans l'onglet
Affichage
.
Déviation haute
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la déviation haute de la valeur cible.
Déviation basse
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la déviation basse de la valeur cible.
Valeur de consigne
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la valeur de consigne. Pour utiliser cette connexion, veillez à activer le point de consigne dans l'onglet
Affichage
.
Limite de contrôle Haut haut
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la limite de contrôle Haut haut.
Limite de contrôle Haut
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la limite de contrôle Haut.
Limite de contrôle Bas
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la limite de contrôle Bas.
Limite de contrôle Bas bas
Spécifiez un point, une expression ou une valeur numérique qui définira la limite de contrôle Bas bas.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal