Propriétés de la jauge linéaire - onglet Seuil
Le tableau suivant présente les options sous
Paramètres de la plage de valeurs
de l'onglet Seuil
.Options | Description |
|---|---|
Valeur minimale | Entrez la valeur minimale de la jauge linéaire. Ce paramètre n'est disponible que si la case Utiliser une variable est décochée. |
Valeur maximale | Entrez la valeur maximale de la jauge linéaire. Ce paramètre n'est disponible que si la case Utiliser une variable est décochée. |
Utiliser une variable | Cochez cette case si vous souhaitez utiliser les connexions Minimum et Maximum dans l'onglet Connexions pour la plage de valeurs de la jauge linéaire. |
Le tableau suivant présente les options sous
Paramètres de seuil
de l'onglet Seuil
.Options | Description |
|---|---|
Couleur de la plage de fonctionnement normal | Sélectionnez la couleur de la plage de fonctionnement normale de la jauge linéaire. |
Utiliser une variable | Cochez cette case si vous envisagez d'utiliser les connexions Haut haut , Haut , Bas et Bas bas dans l'onglet Connexions pour les seuils de la jauge linéaire. |
Seuils : Haut Haut, Haut, Bas, Bas Bas | La valeur actuelle est comparée aux valeurs des seuils. Pour activer un seuil, cochez la case associée. Les cases à cocher des seuils ne sont disponibles que si la case Utiliser une variable est décochée.Les seuils déclenchent des alertes visuelles lorsque des valeurs atteignent ou franchissent des limites prédéfinies afin de maintenir la stabilité du système. Par exemple, lorsqu'une variable de procédé franchit un seuil, cela indique un problème ou un écart par rapport à l'opération souhaitée. Vous devez réagir par des actions pour éviter les écarts et maintenir des performances optimales.
CONSEIL:
Seuls les seuils activés peuvent afficher leurs lignes de seuil sur le sparkline. |
Inactif | Sélectionnez la couleur du seuil de la jauge linéaire lorsque la valeur actuelle ne l'atteint pas. |
Actif | Sélectionnez la couleur du seuil de la jauge linéaire lorsque la valeur actuelle l'atteint ou le franchit.
CONSEIL:
La couleur de seuil active détermine la couleur des lignes de seuil sur le sparkline. |
Clignotant | Cochez cette case pour que l'indicateur d'alarme situé au-dessus de la jauge linéaire clignote lorsque la valeur actuelle atteint ou franchit un seuil lors de l'exécution. |
Le tableau suivant présente les options sous
Paramètres de limite de contrôle
de l'onglet Seuil
.Options | Description |
|---|---|
Limite de contrôle : Haut Haut, Haut, Bas, Bas Bas | La valeur actuelle est comparée avec les valeurs des limites de contrôle. Pour activer toutes les limites de contrôle, sélectionnez la case associée. Les cases à cocher des limites de contrôle sont uniquement disponibles si la case Utiliser une variable est décochée.Les limites de contrôle sont des limites prédéfinies qui permettent de garantir des opérations sûres et efficaces en empêchant les conditions d'alarme. Ces limites permettent de maintenir la qualité des processus en surveillant les variables critiques, telles que la température ou la pression, et en ajustant les opérations pour éviter les écarts susceptibles d'entraîner des défauts, des risques pour la sécurité ou des inefficacités. Par exemple, si la température idéale d'un réacteur est de 100 °C, les limites de contrôle peuvent être fixées à 95 °C et 105 °C. Si la température dépasse ces limites, le contrôleur PID prendra des mesures correctives pour ramener la variable dans la plage acceptable. |
Utiliser une variable | Cochez cette case si vous envisagez d'utiliser les connexions Limite de contrôle Haut haut , Limite de contrôle Haut , Limite de contrôle Bas et Limite de contrôle Bas bas dans l'onglet Connexions pour les limites de contrôle de la jauge linéaire. |
Taille de l'icône de limite de contrôle | Sélectionnez la taille d'icône des limites de contrôle. |
Couleur dans la limite de contrôle | Sélectionnez la couleur des limites de contrôle lorsque la valeur actuelle n'atteint pas ou ne dépasse pas la limite de contrôle. |
Couleur au-delà de la limite de contrôle | Sélectionnez la couleur des limites de contrôle lorsque la valeur actuelle atteint ou franchit la limite de contrôle. |
Fournir une réponse