Propriétés de la jauge linéaire - onglet Général

Le tableau suivant présente les options sous
Aspect
de l'onglet
Général
.
Options
Description
Style de cadre
Sélectionnez le style de cadre de l'objet.
Largeur du cadre
Saisissez un nombre de pixels pour définir la largeur du cadre de l'objet.
Style de fond
Sélectionnez un arrière-plan d'objet solide, en dégradé ou transparent.
  • Si vous sélectionnez
    Transparent
    , l'arrière-plan de l'objet n'est pas rempli et tout objet situé derrière lui apparaît en transparence.
  • Si vous sélectionnez
    Dégradé
    , l'arrière-plan de l'objet est rempli d'une couleur en dégradé linéaire.
Style de jauge
Sélectionnez un style de jauge dans la liste :
  • Vertical
     : La jauge est verticale.
  • B horizontal
     : La jauge est horizontale avec les graduations en bas.
  • T horizontal
     : La jauge est horizontale avec les graduations en haut.
Indicateur de valeur.
Sélectionnez la taille de l'indicateur de valeur.
Indicateur d'alarme
Choisissez s'il faut afficher l'indicateur d'alarme ou la taille de l'indicateur d'alarme. Il s'affiche lorsque la valeur actuelle atteint ou franchit un seuil.
Appliquer la couleur de fond au cadre
Cochez cette case pour utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet pour le cadre. Si elle n'est pas activée, vous pouvez attribuer une autre couleur à la bordure, plutôt que d'utiliser la couleur d'arrière-plan de l'objet.
Couleur de fond
Cette zone affiche la couleur courante d'arrière-plan de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
  • Si le style d'arrière-plan est transparent, l'application n'utilise pas cette couleur d'arrière-plan.
  • Si le style d'arrière-plan est dégradé, cliquez dessus pour faire apparaître la boîte de dialogue
    Remplissage dégradé
    pour configurer le remplissage dégradé.
Pour les objets dont le style de ligne n'est pas défini sur
Solide
, la couleur d'arrière-plan est utilisée pour les espaces entre les points ou les tirets.
Couleur de cadre
Cette zone affiche la couleur du cadre de l'objet. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur. Cette couleur apparaît lors de l'exécution uniquement si l'option
Appliquer la couleur de fond au cadre
n'est pas sélectionnée.
Couleur de l'indicateur de valeur
Ce champ affiche la couleur actuelle de l'indicateur de valeur, qui est un triangle situé sur le côté de la jauge linéaire. Cliquez dessus pour sélectionner une autre couleur.
CONSEIL: La couleur de l'indicateur de valeur détermine la couleur de ligne du sparkline.
Le tableau suivant présente les options sous
Paramètres d'échelle
de l'onglet
Général
.
Options
Description
Couleur de contour
Sélectionnez la couleur du contour et des graduations de l'échelle de la jauge linéaire.
Afficher les graduations
Cochez cette case pour afficher les graduations sur la jauge linéaire.
Graduations principales
Sélectionnez le nombre de graduations principales.
CONSEIL: Le nombre de graduations principales sur l'échelle détermine le nombre de lignes de grille du sparkline : les lignes horizontales si la jauge est verticale et les lignes verticales si la jauge est horizontale.
Graduations secondaires
Sélectionnez le nombre de graduations secondaires.
Afficher légende
Cochez cette case pour afficher la légende sur les graduations principales.
Longueur du champ
Sélectionnez le nombre de caractères affichés dans la légende des graduations.
Nombre de décimales
Sélectionnez le nombre de chiffres affichés après la virgule décimale.
Police
et
Taille
Sélectionnez le type de police et la taille de la légende des graduations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal