Propriétés de la jauge linéaire - onglet Sparkline

Le tableau suivant présente les options contenues dans l'onglet
Sparkline
des
Propriétés de la jauge linéaire
.
Options
Description
Activer le graphique sparkline
Cochez cette case pour afficher le sparkline, un graphique linéaire simple qui apparaît à côté de la jauge linéaire. Le sparkline affiche l'historique de la valeur actuelle et fournit une représentation visuelle de la tendance récente sur une période donnée.
Largeur de la barre
(jauge linéaire verticale) ou
hauteur de la barre
(jauge linéaire horizontale)
Entrez le nombre de pixels correspondant à la largeur ou à la hauteur de la barre de jauge linéaire, selon que la jauge linéaire est verticale ou horizontale.
CONSEIL: Pour masquer la barre, réglez sa largeur sur zéro.
Largeur de ligne
Spécifiez le nombre de pixels correspondant à la largeur de la ligne.
CONSEIL: La couleur de l'indicateur de valeur détermine la couleur de ligne du sparkline.
Durée (secondes)
Saisissez la durée du sparkline en secondes, comprise entre 5 et 600.
Style de ligne de grille
Choisissez d'afficher les lignes de la grille ou d'en définir le style.
Lignes de la grille de l'axe X
(jauge linéaire verticale) ou
lignes de la grille de l'axe Y
(jauge linéaire horizontale)
Sélectionnez le nombre de lignes verticales ou horizontales de la grille, selon que la jauge linéaire est verticale ou horizontale.
CONSEIL: Le nombre de graduations principales sur l'échelle détermine le nombre de lignes de grille du sparkline : les lignes horizontales si la jauge est verticale et les lignes verticales si la jauge est horizontale.
Couleur de ligne de grille
Spécifiez la couleur des lignes de la grille.
Afficher les lignes de seuil
Cochez cette case pour afficher les lignes de seuil.
CONSEIL:
Seuls les seuils activés peuvent afficher leurs lignes de seuil sur le sparkline.
La couleur de seuil active détermine la couleur des lignes de seuil sur le sparkline.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal