Propriétés de la jauge linéaire - onglet Affichage

Le tableau suivant présente les options sous
Valeur actuelle
de l'onglet
Affichage
.
Options
Description
Afficher la valeur courante
Cochez cette case pour afficher la valeur actuelle au-dessous ou au-dessus de la jauge linéaire, selon qu'elle est verticale ou horizontale.
Longueur du champ
Sélectionnez la longueur en caractères de la valeur actuelle.
Nombre de décimales
Sélectionnez le nombre de chiffres affichés après la virgule décimale.
Police
,
Taille
et
Couleur
Sélectionnez le type de police, la taille et la couleur de la valeur actuelle.
Afficher l'unité d'ingénierie
Cochez cette case pour afficher l'unité d'ingénierie de la valeur actuelle.
Utiliser une variable
Cochez cette case si vous prévoyez d'utiliser la connexion
Unité
dans l'onglet
Connexions
pour l'unité d'ingénierie.
Police
,
Taille
et
Couleur
Sélectionnez le type de police, la taille et la couleur de l'unité d'ingénierie.
Le tableau suivant présente les options sous
Cible
de l'onglet
Affichage
.
Options
Description
Activer la cible
Cochez cette case pour afficher la valeur cible sur la jauge linéaire.
La valeur cible est la valeur souhaitée que le processus vise à atteindre. Le point de consigne est le plus souvent associé à des actions de contrôle immédiat au sein d'un système PID, tandis que la valeur cible peut être utilisée pour un objectif plus large ou un benchmark que le processus vise à atteindre au fil du temps. Par exemple, dans un processus de rampe, la valeur cible peut être la température finale que vous souhaitez atteindre après une certaine période, par exemple 600 °C. Le système ajustera progressivement le point de consigne pour atteindre cette valeur cible.
Utiliser une variable
Cochez cette case si vous prévoyez d'utiliser les connexions
Valeur cible
,
Déviation haute
et
Déviation basse
dans l'onglet
Connexions
pour la valeur cible de la jauge linéaire.
Valeur cible
Spécifiez la valeur cible. Ce paramètre n'est disponible que si la case
Utiliser une variable
est décochée.
Couleur cible
Sélectionnez la couleur de l'indicateur de valeur cible.
Déviation haute
Spécifiez la valeur de déviation haute par rapport à la valeur cible. Ce paramètre n'est disponible que si la case
Utiliser une variable
est décochée.
Une déviation haute se produit lorsque la variable de procédé (PV) est supérieure à la valeur cible.
Une déviation haute et une déviation basse définissent une plage de tolérance autour de la valeur cible.
Déviation basse
Spécifiez la valeur de déviation basse par rapport à la valeur cible. Ce paramètre n'est disponible que si la case
Utiliser une variable
est décochée.
Une déviation basse se produit lorsque la PV est inférieure à la valeur cible.
Une déviation haute et une déviation basse définissent une plage de tolérance autour de la valeur cible.
Couleur de plage attendue
Sélectionnez la couleur de la plage attendue entre les déviations basse et haute par rapport à la valeur cible.
Pour activer le point de consigne, sélectionnez
Activer le point de consigne
.
  • Lorsque le point de consigne est activé, configurez la connexion
    Valeur de consigne
    dans l'onglet
    Connexions
    . Le point de consigne utilise la même couleur que l'indicateur de valeur cible.
  • Le point de consigne est la valeur que vous souhaitez que la PV atteigne ou maintienne. Par exemple, dans un contrôleur PID, le point de consigne représente la référence ou l'objectif de la PV contrôlée, comme la température, la pression ou le débit. Le point de consigne est utilisé pour les actions de contrôle immédiat visant à maintenir une valeur spécifique, tandis que la valeur cible est utilisée pour la planification ou la réalisation de l'objectif final pour l'ensemble du processus après une série d'ajustements ou d'étapes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal