Composants de la jauge linéaire
Voici un exemple de jauge linéaire avec un tableau expliquant les composants sur celle-ci.
Composants | Description |
|---|---|
![]() | Indicateur d'alarme. Il s'affiche lorsque la variable de procédé atteint ou franchit un seuil. |
![]() | Valeur cible et plage de tolérance |
![]() | Point de consigne. Il s'agit de la valeur cible souhaitée pour la variable de procédé. |
![]() | Limite de contrôle. Il s'agit de la limite prédéfinie qui permet de garantir des opérations sûres et efficaces en empêchant les conditions d'alarme. |
![]() | Indicateur de valeur. |
![]() | Seuil. Il déclenche des alertes visuelles lorsque des valeurs atteignent ou franchissent des limites prédéfinies. |
![]() | Ligne de seuil |
![]() | Ligne de grille |
![]() | Ligne |
![]() | Valeur actuelle et unité d'ingénierie |
![]() | Durée |
![]() | Largeur de la barre |
Fournir une réponse