Mode de fonctionnement de la jauge linéaire lors de l'exécution

Un indicateur de valeur se déplace sur le côté de la jauge linéaire pour montrer les variations de la connexion
Valeur
provenant de la source de données source de données. Le comportement de la jauge linéaire lors de l'exécution dépend également de la façon dont la valeur cible, le point de consigne, les seuils et les limites de contrôle sont définis.
Utilisation de la valeur cible
La valeur cible est la valeur souhaitée que le processus vise à atteindre. Le point de consigne est le plus souvent associé à des actions de contrôle immédiat au sein d'un système PID, tandis que la valeur cible peut être utilisée pour un objectif plus large ou un benchmark que le processus vise à atteindre au fil du temps. Par exemple, dans un processus de rampe, la valeur cible peut être la température finale que vous souhaitez atteindre après une certaine période, par exemple 600 °C. Le système ajustera progressivement le point de consigne pour atteindre cette valeur cible.
Utilisation des écarts
Une déviation haute et une déviation basse définissent une plage de tolérance autour de la valeur cible.
  • Une déviation haute se produit lorsque la variable de procédé (PV) est supérieure à la valeur cible.
  • Une déviation basse se produit lorsque la PV est inférieure à la valeur cible.
Utilisation du point de consigne
Le point de consigne est la valeur que vous souhaitez que la PV atteigne ou maintienne. Par exemple, dans un contrôleur PID, le point de consigne représente la référence ou l'objectif de la PV contrôlée, comme la température, la pression ou le débit. Le point de consigne est utilisé pour les actions de contrôle immédiat visant à maintenir une valeur spécifique, tandis que la valeur cible est utilisée pour la planification ou la réalisation de l'objectif final pour l'ensemble du processus après une série d'ajustements ou d'étapes.
Utilisation des seuils
Les seuils déclenchent des alertes visuelles lorsque des valeurs atteignent ou franchissent des limites prédéfinies afin de maintenir la stabilité du système. Par exemple, lorsqu'une variable de procédé franchit un seuil, cela indique un problème ou un écart par rapport à l'opération souhaitée. Vous devez réagir par des actions pour éviter les écarts et maintenir des performances optimales.
Si vous définissez des seuils pour la jauge linéaire, lorsque la valeur actuelle atteint ou dépasse la valeur du seuil, le seuil est activé et sa couleur change (si vous avez défini différentes couleurs actives pour les seuils dans l'onglet
Affichage
). Vous pouvez également configurer l'indicateur d'alarme en haut de la jauge linéaire pour qu'il clignote lorsque la valeur atteint ou dépasse un seuil.
Utilisation des limites de contrôle
Les limites de contrôle sont des limites prédéfinies qui permettent de garantir des opérations sûres et efficaces en empêchant les conditions d'alarme. Ces limites permettent de maintenir la qualité des processus en surveillant les variables critiques, telles que la température ou la pression, et en ajustant les opérations pour éviter les écarts susceptibles d'entraîner des défauts, des risques pour la sécurité ou des inefficacités. Par exemple, si la température idéale d'un réacteur est de 100 °C, les limites de contrôle peuvent être fixées à 95 °C et 105 °C. Si la température dépasse ces limites, le contrôleur PID prendra des mesures correctives pour ramener la variable dans la plage acceptable.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal