Configurez la bannière d'alarmes et d'événements

L'apparence de la Bannière d'alarmes et d'événements peut être personnalisée en configurant les paramètres de ses propriétés. Chaque zone de la bannière comporte un onglet de propriétés contenant les paramètres qui s'appliquent à cette zone.
Ces paramètres peuvent permettre de modifier les serveurs d'alarmes et d'événements auxquels s'abonne la bannière, ajouter, supprimer et mettre en forme des colonnes et des lignes dans la liste des alarmes, modifier l'ordre de tri des listes des alarmes et modifier les couleurs, la police et la taille des boutons des éléments de la bannière.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal