S'abonner aux événements basés sur la source (Bannière)

Les sources d'événement peuvent être des zones, des serveurs ou des groupes à partir desquels surveiller les alarmes. Lorsque vous spécifiez les sources d'événement auxquelles les alarmes spécifiques sont abonnées, parcourez la zone et fournissez les noms d'alarmes à surveiller.
Pour s'abonner à des événements basés sur la source
  1. Ouvre FactoryTalk View Studio.
  2. Ouvrez l'affichage contenant l'objet Bannière d'alarmes et d'événements.
  3. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez sur
    Propriétés
    .
  4. Cliquez sur l'onglet
    Abonnements aux événements
    .
  5. Dans la liste
    Abonnement aux événements
    , sélectionnez un abonnement.
  6. Dans la liste
    Sources d'événements
    , cliquez sur
    Parcourir
    .
  7. Dans
    Navigateur de la source de l'alarme
    , sélectionnez la zone qui contient les alarmes à surveiller dans la liste à gauche.
  8. Double-cliquez sur les alarmes de la liste à droite pour les ajouter à la liste
    Sources d'alarmes sélectionnées
    .
  9. Cliquez sur
    OK
    .
  10. Dans la liste
    Sources d'événements
    , cliquez sur
    Ajouter
    et saisissez le nom de la zone.
    CONSEIL:
    Si vous vous abonnez à des alarmes spécifiques et que vous avez configuré la liste des
    Étendues
    , vérifiez que la liste des
    Étendues
    inclut les zones qui contiennent ces alarmes.
  11. Appuyez sur
    Entrée
    . Vous ne pouvez pas vous abonner à la même alarme plusieurs fois.
    CONSEIL:
    Pour modifier le nom d'une alarme, cliquez sur le nom de l'alarme, sur
    Modifier
    , saisissez un nouveau nom d'alarme, puis appuyez sur
    Entrée
    . Pour supprimer une alarme, cliquez sur son nom, puis cliquez sur
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal