Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements - onglet Abonnements aux événements
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements ?
Les propriétés sont modifiées pendant la conception. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
:- Ouvre FactoryTalk View Studio.
- Ajouter un objet du bandeau d'alarme et d'événement à une affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez surPropriétés.
Pour vous abonner à des événements correspondant à des critères spécifiques, utilisez l'onglet
Abonnements aux événements
de la boîte de dialogue Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements
.L'onglet
Abonnement aux événements
contient un abonnement par défaut qui inclut toutes les zones, priorités et sources d'événements. Quand un nouvel abonnement est créé, l'abonnement par défaut est retiré. Vous pouvez spécifier autant de critères que nécessaires lorsque vous créez un abonnement à un événement.Des abonnements multiples sont mêlés. Les critères d'abonnement sont mélangés à l'aide de l'opérateur logique AND. Par exemple, le fait de ne cocher que la priorité Urgent, et de saisir
Ligne de conditionnement
comme zone et [BoxStuffer]*
comme source d'événements créera un abonnement aux alarmes urgentes de la ligne de conditionnement dont les noms commencent par [BoxStuffer].Le tableau suivant fournit des détails sur les paramètres de l'onglet
Abonnements aux événements
et sur leur utilisation :Paramètre | Description |
|---|---|
Liste des abonnements aux événements | Affiche les abonnements actuellement configurés pour la Bannière d'alarmes et d'événements. |
Ajouter | Permet d'ajouter un nouvel abonnement. |
Nom d'abonnement | Nom donné à l'abonnement lors de sa création. |
Renommer | Permet d'attribuer un nouveau nom à un abonnement existant. Tous les noms des abonnements aux événements doivent être uniques. |
Supprimer | Permet de supprimer l'abonnement et de cesser de filtrer les événements d'alarme selon les critères de l'abonnement. |
Niveau de priorité | Identifie le niveau de priorité des événements affichés dans la Bannière d'alarmes et d'événements. |
Urgent, Haut, Moyen, Bas, Événement | Permet de filtrer l'événement d'alarme en fonction du niveau de priorité. |
Liste des étendues | Identifie l'étendue utilisée pour déterminer les événements transmis à la Bannière d'alarmes et d'événements. L'étendue par défaut est (Toutes les étendues) , ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateur Sélectionner une étendue . |
Parcourir | Permet de s'abonner à des événements qui relèvent d'une étendue donnée. |
Liste des sources d'événements | Permet de sélectionner des zones, des serveurs ou des groupes spécifiques à partir desquels surveiller des alarmes à l'aide de la Bannière d'alarmes et d'événements. |
Parcourir | Permet d'identifier les alarmes spécifiques auxquelles s'abonner en parcourant une liste. |
Ajouter | Permet d'identifier les alarmes spécifiques auxquelles s'abonner en fournissant le nom de l'alarme. |
Fournir une réponse