Colonnes dans la Bannière d'alarmes et d'événements

Les champs de données de la liste d'alarmes du bandeau d'alarme et d'événement sont organisés en colonnes et représentent les informations suivantes sur les alarmes et les événements. Les colonnes sélectionnées au moment de la conception sont affichées dans la bannière d'alarmes et d'événements lors de l'exécution.
Les tableaux suivants décrivent les informations contenues dans les colonnes :
Colonne
Description
Priorité
L'urgence de l'événement :
  • FTAE_Priority_Low Faible
  • FTAE_Priority_Med Moyenne
  • FTAE_Priority_High Élevée
  • FTAE_Priority_Urgent Urgente
Sévérité
La sévérité de l'événement. Il s'agit d'une valeur comprise entre 1 (gravité la plus faible) et 1000 (gravité la plus élevée).
Etat de l'alarme
L'état de la condition d'alarme :
  • state_inalarmunack Sous alarme et sans accusé de réception
  • FTAeSummary_State_ActiveAcked Sous alarme et avec accusé de réception
  • FTAeSummary_State_NormUnack Normale et sans accusé de réception
Heure de l'événement
L'heure à laquelle la condition ou la sous-condition de l'alarme est passé à l'état actuellement affiché. Le temps peut être exprimé en secondes, millisecondes ou microsecondes, selon le type d'horodatage sélectionné dans la zone de liste déroulante
Afficher les secondes pour tous les horodatages
.
Heure de l'état Sous alarme
L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé de Normal à Sous alarme. Le temps peut être exprimé en secondes, millisecondes ou microsecondes, selon le type d'horodatage sélectionné dans la zone de liste déroulante
Afficher les secondes pour tous les horodatages
.
Accuser réception de l'heure
L'heure à laquelle la condition d'alarme a été reconnue. Le temps peut être exprimé en secondes, millisecondes ou microsecondes, selon le type d'horodatage sélectionné dans la zone de liste déroulante
Afficher les secondes pour tous les horodatages
.
Heure du Sans alarme
L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé au mode Normal.
En interne,
FactoryTalk Alarms and Events
normalise les valeurs de temps au temps moyen du Temps moyen de Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time). Les objets comme la Bannière de
FactoryTalk
Alarm and Event convertissent les valeurs de l'heure dans le fuseau horaire local de l'ordinateur où l'objet est en cours d'exécution. Par exemple, l'heure de l'événement affichée sur les ordinateurs dans différentes zones horaires différera du nombre d'heures entre leurs zones horaires. De plus, les formats d'affichage des valeurs de la date et de l'heure sont contrôlés par les paramètres régionaux du panneau de configuration de Windows sur l'ordinateur où la Bannière de
FactoryTalk
Alarm and Event est en cours d'exécution.
Zone
Le chemin
FactoryTalk Directory
vers la zone dans laquelle l'événement s'est produit, au format /Area1/SubArea1/... .
Par exemple : /Line1/MixingTank
.
Nom du serveur
Nom du serveur qui a généré l'événement. Par exemple : Serveur de conditionnement.
Group
Nom du groupe associé à l'alarme, au format
Group1.SubGroup1
.
Nom d'alarme
Nom complet de l'alarme sans le chemin de la zone et le nom du serveur.
Par exemple,
[Line1Controller]Program:Line1Program.MixingTank1
.
Nom court de l'alarme
Le nom court de l'alarme.
Par exemple,
MixingTank1
.
Nom de condition
Un nom qui décrit l'état de l'alarme. Les noms des conditions varient en fonction de la catégorie de l'événement. Par exemple,
  • Niveau
    (disponible pour les alarmes d'instruction analogiques Logix, les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes analogiques via un serveur d'alarmes et d'événements de points, les alarmes OPC UA) : LO, LOLO, HI, HIHI
  • Discret
    (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes discrètes et les alarmes OPC UA) : TRIP, TRIP_L, S_TRIP
  • Écart
    (disponible pour les alarmes basées sur les points Logix, les alarmes d'écart servies par un serveur d'alarmes et d'événements de points, et les alarmes OPC UA) : DEV_LO, DEV_HI
  • Événement
    (disponible pour les conditions d'événement basées sur le serveur) : EVENT, EVENT_L
  • Système
     : ÉTAT, RACCOURCI
  • Configuré
    (également connus sous le nom d'alarmes basées sur les points Logix) : TRIP, HIHI, LOLO, HI, LO, ROC_POS, ROC_NEG, DEV_HI, DEV_LO, TRIP_L, HIHI_L, LOLO_L, HI_L, LO_L, ROC_POS_L, ROC_NEG_L, DEV_HI_L, DEV_LO_L
  • Fréquence de changement
    (disponible pour les alarmes d'instruction analogique Logix, les alarmes basées sur les points Logix et les alarmes OPC UA) : ROC, ROC_POS, ROC_NEG
  • OPC UA
    (spécifique aux alarmes OPC UA) : AC, DISCREPANCY, DISCRETE, S_TRIP, TRIP, IDIAG, SDIAG, CERTIFICATE, LIMIT, LIMIT_HIHI, LIMIT_HI, LIMIT_LO, LIMIT_LOLO, HIHI, HI, LOLO, LO, DEV_HIHI, DEV_HI, DEV_LOLO, DEV_LO, ROC_POS, ROC_NEG, UDT
Message
Le texte décrivant l'événement.
Nombre d'alarmes
Le nombre de fois où l'état de l'alarme est passé à Sous alarme. Le nombre d'alarmes peut être réinitialisé à partir de la boîte de dialogue
Détails de l'alarme
qui est accessible à partir du résumé des alarmes et des événements et l'
Explorateur de l'état des alarmes
.
Classe d'alarme
Une chaîne de classification associée à une alarme quand elle est définie. La classe d'alarme fournit une chaîne définie par l'utilisateur qui peut servir au filtrage et au tri des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal