Bannière d'alarmes et d'événements
La Bannière d'alarmes et d'événements est un affichage graphique qui permet aux opérateurs d'afficher et d'interagir avec les alarmes les plus récentes de la plus haute priorité. L'objet Bandeau d'alarme et d'événement peut être configuré pour s'abonner aux alarmes de certaines priorités et depuis les zones spécifiques.
Pour créer un objet Bannière d'alarmes et d'événements, ajoutez l'objet à un affichage graphique dans
FactoryTalk View Studio
.
La partie supérieure de la bannière est composée de la liste des alarmes et la partie inférieure de la bannière est la barre d'état.
CONSEIL:
Par exemple, si la bannière d'alarmes et d'événements est lancée avant le démarrage d'au moins un des serveurs d'alarmes de l'application, le message suivant apparaît dans la liste d'alarmes : « En attente de notification du serveur actif. Essayer de nouveau l'initialisation." Une fois que les serveurs d'alarmes ont démarré, leurs informations s'affichent.
- Liste des alarmesLa liste des alarmes s'affiche entre 1 et 5 alarmes. Les alarmes peuvent être triées par État d'alarme, Priorité et Heure d'événement dans l'ordre croissant ou décroissant. L'ordre de tri par défaut est Heure de l'événement croissant.
- Barre d'étatLa barre d'état affiche l'état des connexions aux serveurs d'alarmes et d'événements et le nombre d'alarmes dans les états divers. La barre d'état permet d'effectuer diverses opérations, par exemple accuser réception des alarmes, éteindre de signal de la sonnerie d'alarme ou déclencher l'affichage du résumé des alarmes et des événements. Si le terminal prévoit un clavier pour saisir du texte, vous pouvez également utiliser l'optionAccuser réception avec commentaire.La taille des boutons détermine la hauteur de la barre d'état, relative à la taille de l'ensemble de l'objet du Bandeau d'alarme et d'événement. La taille des boutons détermine également celle de la police du texte affiché dans la barre d'état. Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les opérations sur l'écran tactile.Si la taille des boutons est :Alors la largeur du boutonet la hauteur sont :Et la largeur de la barre d'étatet la hauteur sont :Petit16 x 16 pixels60 x 16 pixelsMedium32 x 32 pixels100 x 32 pixelsGrand48 x 48 pixels135 x 48 pixels
En cas d'utilisation de la bannière d'alarmes et d'événements avec des écrans tactiles, la taille des boutons et des polices peut être modifiée à l'aide des propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements pendant la conception.
CONSEIL:
Utilisez l'explorateur de l'état des alarmes pour afficher les alarmes supprimées.
Fournir une réponse