Utiliser la Bannière d'alarmes et d'événements pendant l'exécution
Lors de l'exécution, utilisez la bannière d'alarmes et d'événements pour interagir avec les alarmes et les événements et pour afficher les défauts d'alarme.
Si votre affichage IHM ne dispose ni d'une souris ni d'un écran tactile, utilisez les raccourcis clavier suivants pour naviguer dans l'affichage :
Utilisez la clé suivante | Pour effectuer cette opération |
|---|---|
DÉBUT | Sélectionner le premier élément de la liste des alarmes. |
FIN | Sélectionner le dernier élément de la liste des alarmes. |
Flèche vers le HAUT | Sélectionner l'alarme précédente dans la liste des alarmes. |
Flèche vers le BAS | Sélectionner l'alarme suivante dans la liste des alarmes. |
ENTRÉE | Exécutez une action de double-clic sur la ligne sélectionnée. |
Fournir une réponse