À propos des défaillances d'alarme
Le résumé des alarmes et des événements et la bannière d'alarmes et d'événements indiquent le nombre de conditions d'alarme défaillante pour les alarmes qui répondent aux critères d'abonnement aux événements dans la barre d'état. Lorsqu'une défaillance d'alarme se produit :
- Le nombre de défaillances d'alarme est incrémenté du nombre de conditions d'alarmes défaillantes.
- Si une condition d'alarme défaillante apparait dans la liste des alarmes, elle est enlevée.
- Les conditions d'alarme défaillante sont ajoutées à la liste de défaillances d'alarme qui est affichée dans la boîte de dialogue Défaillances d'alarme.
Au moment de l'exécution, les opérateurs peuvent visualiser la liste des alarmes défectueuses dans la boîte de dialogue Défauts des alarmes qui affiche les colonnes suivantes :
- Heure de l'événement : l'heure à laquelle la condition d'alarme a défailli.
- Source de l'événement (Condition) : le nom de l'alarme défaillante suivi du nom de la condition d'alarme entre parenthèses.
- Message : un message décrivant le défaut de l'alarme.
Fournir une réponse