Référence à l'interaction des alarmes et des événements

Lors de l'exécution, les éléments de la barre d'état des alarmes et des événements offrent un moyen rapide et facile d'interagir avec les alarmes et les événements.
Le tableau suivant fournit une référence aux actions pouvant être effectuées à l'aide de la barre d'état :
Si vous voulez...
Effectuez cette action...
Acquitter l'alarme sélectionnée
Sélectionnez l'alarme dont vous souhaitez accuser réception, puis cliquez sur le bouton
Accuser réception
.
Toolbar_AckSelected
Accuser réception d'une alarme et entrer un commentaire
Sélectionnez les alarmes dont vous souhaitez accuser réception, puis cliquez sur le bouton
Accuser réception de l'alarme sélectionnée avec un commentaire
.
Toolbar_AckSelectedComment
Suspendre l'alarme sélectionnée pendant une durée précise
Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez suspendre, puis cliquez sur le bouton
Suspendre l'alarme sélectionnée
.
Toolbar_Shelve
Désactiver la sonnerie de toutes les alarmes
Pour désactiver la sonnerie d'alarme pour les alarmes en cours dans le bandeau d'alarme et d'événement, cliquez sur le bouton
Désactiver la sonnerie de toutes les alarmes
. La désactivation de la sonnerie des alarmes n'en accuse pas réception ; cela arrête simplement la sonnerie d'alarme. Si une nouvelle alarme se produit, la sonnerie retentira à nouveau.
Toolbar_SilenceAll
Désactiver ou activer la sonnerie d'alarme
Pour arrêter la sonnerie d'alarme même si une nouvelle alarme se produit, cliquez sur le bouton
Son audible désactivé
.
Pour que la sonnerie d'alarme retentisse en cas d'alarmes dont la sonnerie n'a pas été désactivée ou si de nouvelles alarmes se produisent, cliquez sur le bouton
Son audible activé
.
Toolbar_AlarmBellDisabled
Toolbar_AlarmBellEnabled
Afficher la commande associée à l'alarme sélectionnée
Pour exécuter la commande qui a été configurée au moment de la conception à associer à l'alarme, cliquez sur le bouton
Exécuter la commande d'alarme
.
Toolbar_RunAlarmCommand
Actualiser la liste d'alarmes
Pour actualiser la file d'attente des événements et mettre à jour la liste d'alarmes du Bannière d'alarmes et d'événements, cliquez sur le bouton
Actualiser
.
Toolbar_RefreshAlarmList
Exécuter la commande Résumé des alarmes et des événements
Pour exécuter la commande Résumé des alarmes et des événements, cliquez sur le bouton
Exécuter le Résumé des alarmes et des événements
.
Toolbar_RunAlarmEventSummary
Visualiser les défaillances d'alarme
Pour afficher la liste des défauts, double-cliquez sur le panneau
Défaut d'alarme
.
FTAeStatusPanelAlarmFaults
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal