Afficher les défauts d'alarme (Bannière)
Utilisez la boîte de dialogue
Défauts d'alarme
pour afficher la liste des défauts d'alarme. Une défaillance d'alarme peut se produire lorsqu''il y a un problème avec une alarme. Il peut s'agir d'une erreur de configuration, d'un problème d'obtention de la valeur d'un point d'entrée ou d'un point de limite, ou d'un problème de communication avec un périphérique produisant une alarme.Pour afficher les défauts d'alarme
- Sur la barre d'état de la bannière d'alarmes et d'événements, soit :
- Double-cliquez sur le panneauDéfauts des alarmes
ou - Cliquez avec le bouton droit sur une alarme, puis cliquez surAfficher les défauts d'alarme.
- Cliquezsur leboutonde fermeture (X) pour fermer la boîte de dialogueDéfauts des alarmes.CONSEIL:La boîte de dialogueDéfaillances d'alarmen'affiche pas les alarmes défaillantes qui ont été désactivées ou supprimées. Seuls les 500 défauts d'alarme les plus récents sont affichés.
Fournir une réponse