À propos de l'Explorateur d'état des alarmes

FactoryTalk Alarms and Events
comprend également l'objet Explorateur de l'état des alarmes, qui affiche les alarmes dans une boîte de dialogue vous permettant de parcourir les conditions d'alarme.
L'objet graphique de l'explorateur de l'état des alarmes permet de visualiser et de modifier l'état des alarmes dans une application. La liste des alarmes peut être filtrée par nom et par état des alarmes. Il est alors possible d'activer une ou plusieurs alarmes, de les désactiver, de les supprimer, d'annuler leur suppression, de les suspendre ou d'annuler leur suspension.
Pour créer un affichage de l'explorateur de l'état des alarmes, ajoutez l'objet à un affichage graphique dans FactoryTalk View Studio.
FTAEstatusexplorer
Pour plus d'informations sur l'ajout d'un graphique d'affichage de l'explorateur de l'état des alarmes, consultez le
Guide de configuration du système FactoryTalk Alarms and Events
. Ce guide est ouvert à partir de FactoryTalk View en cliquant sur
Aide > Livres en ligne > Guide de configuration du système FactoryTalk Alarms and Events
.
L'explorateur de l'état des alarmes présente les différences suivantes par rapport à la Bannière d'alarmes et d'événements :
  • Il fournit des informations sur toutes les alarmes du système, que leur état d'alarme soit Dans l'alarme ou non.
  • Les opérateurs peuvent utiliser l'explorateur de l'état des alarmes pour supprimer ou annuler la suppression des alarmes et activer ou désactiver les alarmes. Cependant, l'explorateur de l'état des alarmes ne peut pas être utilisé pour accuser réception des alarmes.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal