Changement de langue dans la bannière d'alarmes et d'événements

Dans les applications clientes
FactoryTalk View
SE, il est possible d'afficher les textes définis par les utilisateurs dans diverses langues. Cela inclut les chaînes de la bannière d'alarmes et d'événements définies par l'utilisateur lorsqu'un objet Bannière d'alarmes et d'événements fait partie de l'application
FactoryTalk View
SE.
Le changement de langue est configuré lorsque vous développez l'application.
Pour plus d'informations sur le changement de langue, consultez l'aide de
FactoryTalk View
Site Edition.
Changement de langue lors de l'exécution
Au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients peuvent basculer entre toutes les langues prises en charge par l'application. Dans une application de poste réseau ou une application distribuée en réseau, plusieurs clients peuvent également fonctionner avec différentes langues en même temps.
Lorsque le bannière d'alarmes et d'événements est averti d'un changement de langue, son contenu s'affiche dans la langue indiquée. Si la langue demandée n'est pas disponible au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients utilisent la langue par défaut.
IMPORTANT:
  • Les formats de l'heure et de la date ne changent pas. Les objets d'alarmes et d'événements dans
    FactoryTalk View
    indiquent toujours le format d'heure et de date du système d'exploitation.
  • Les messages concernant la liste de défaillances d'alarmes ne changent pas de langues en cours.
  • Les étiquettes de textes pour les états et les priorités d'alarmes ne changent pas de langues en cours.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal