Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements - onglet États
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements ?
Les propriétés sont modifiées pendant la conception. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
:- Ouvre FactoryTalk View Studio.
- Ajouter un objet du bandeau d'alarme et d'événement à une affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez surPropriétés.
Utilisez l'onglet
États
de la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
pour configurer l'aspect des alarmes et des événements affichés dans la bannière d'alarmes et d'événements durant l'exécution afin d'aider l'opérateur à décider quels événements nécessitent l'attention la plus immédiate. L'onglet États
contrôle l'affichage des alarmes dans la bannière d'alarmes et d'événements par état d'alarme, mais pas par priorité d'alarme.La sélection des couleurs, clignotements et sons pour une priorité d'alarme sur l'onglet
États
ne fait pas apparaître les alarmes de cette priorité dans la bannière d'alarmes et d'événements. L'affichage de l'alarme par priorité est déterminé par l'abonnement à l'événement spécifique. Lorsque vous choisissez les couleurs, sélectionnez des couleurs qui procurent un grand contraste, comme du texte noir sur un fond blanc. Evitez des combinaisons peu contrastées comme du texte bleu sur un fond noir ou vice-versa. Tout le monde ne perçoit pas les couleurs de la même manière. Les différences de couleur ne suffisent pas à définir une signification particulière.Le tableau suivant fournit des détails sur les paramètres de l'onglet
États
et sur leur utilisation :Colonne | Description |
|---|---|
Afficher le type d'événement | Contrôle l'affichage des alarmes sur la bannière d'alarmes et d'événements en fonction du type d'événement. Une fois qu'un état d'alarme est supprimé, l'alarme est retirée de la bannière d'alarmes et d'événements lors de l'exécution quand l'alarme entre dans cet état. |
Priorité - Urgent, Haut, Moyen, Bas, Événement | Identifie la priorité de l'alarme. Cette information est en lecture seule. |
Couleur du texte | Couleur du texte du message de l'alarme ou de l'événement. Choisissez une couleur qui contraste avec l'arrière-plan du texte pour faciliter l'identification. |
Couleur d'arrière-plan | Couleur de l'arrière-plan sur lequel le texte du message de l'alarme ou de l'événement est affiché. Choisissez une couleur qui contraste avec le texte pour faciliter l'identification. Ce paramètre n'affecte pas la couleur d'arrière-plan de la liste des alarmes. |
Clignotant | Détermine si le texte de l'alarme ou de l'événement clignotera lorsque l'état d'alarme sera en vigueur. Le clignotement des textes d'alarme dans la liste des alarmes permet d'attirer immédiatement l'attention lorsque l'alarme est en vigueur. Vous pouvez déterminer si le texte d'un état de priorité clignote. |
Son | Détermine si un son doit être émis pendant que l'état de l'alarme est en vigueur. |
Configurer les sons | Sélectionne l'effet sonore à émettre lorsque le son est activé pour un état d'alarme. |
Sample | Représente la façon dont un état d'alarme apparaîtra dans la bannière d'alarmes et d'événements dont la couleur de texte est actuellement configurée. Cette information est en lecture seule. |
Fréquence de clignotement - Rapide, Moyen, Lent | Détermine la vitesse à laquelle le texte d'alarme clignote dans la bannière d'alarmes et d'événements. |
Tester la fréquence | Permet de prévisualiser l'expérience d'alarme avec la fréquence de bip et la fréquence de clignotement configurées. |
Fournir une réponse