Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements - onglet Général
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements ?
Les propriétés sont modifiées pendant la conception. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
:- Ouvre FactoryTalk View Studio.
- Ajouter un objet du bandeau d'alarme et d'événement à une affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez surPropriétés.
Pour modifier l'apparence de la Bannière d'alarmes et d'événements, configurez les paramètres de la boîte de dialogue
Propriétés de la Bannière d'alarmes et d'événements
dans l'onglet Général
. Ces propriétés sont utilisées pour définir la manière dont les opérateurs peuvent interagir avec la liste des alarmes, pour définir le comportement de la barre d'état et pour spécifier la commande FactoryTalk View
utilisée pour afficher le résumé des alarmes et des événements.Tenez compte des instructions suivantes pour configurer l'apparence de la Bannière d'alarmes et d'événements :
- Choisissez des couleurs contrastées pour le texte et l'arrière-plan.
- La hauteur de l'objet Bannière d'alarmes et d'événements est automatiquement ajustée en fonction de la taille de la police et du nombre de lignes affichées dans laListe des alarmes.
- La taille des boutons détermine également celle de la police du texte affiché dans la barre d'état. Utilisez des tailles d'icônes plus grandes pour les opérations sur l'écran tactile.
Le tableau suivant détaille les paramètres de la
Liste des alarmes
.Paramètre | Description |
|---|---|
Couleur d'arrière-plan | Définit la couleur utilisée comme arrière-plan pour l'affichage de la liste des alarmes. Couleur d'arrière-plan de chaque état d'alarme est définie dans l'onglet États . |
Couleur du texte de l'élément sélectionné | Couleur du texte affiché lorsqu'un élément est sélectionné dans la liste des alarmes. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur de surbrillance configurée pour les alarmes sélectionnées. |
Couleur d'arrière-plan de l'élément sélectionné | Couleur de la surbrillance d'arrière-plan utilisée pour identifier un élément sélectionné dans la liste des alarmes. Choisissez une couleur qui contraste bien avec la couleur d'arrière-plan de la liste des alarmes et la couleur de texte configurée pour les alarmes sélectionnées. |
Police | Police du texte dans les lignes de la liste des alarmes. La hauteur de l'objet Bannière d'alarmes et d'événements est ajustée automatiquement en fonction de la taille de la police et du nombre de lignes affichées. Certaines applications peuvent nécessiter l'utilisation de certaines polices, ou vous pouvez vouloir utiliser une police spécifique dans votre affichage. |
Nombre de lignes | Nombre de lignes de la liste d'alarmes affichée dans la bannière d'alarmes et d'événements. |
Style d'icône | Sélectionnez un style d'icône à afficher. |
Action de double-cliquer sur une ligne | Définit l'action qui se produit lorsque vous double-cliquez sur un élément dans la bannière d'alarmes et d'événements :
|
Afficher le cadre | Pour afficher la ligne de cadre pleine dans la bannière d'alarmes et d'événements, cochez cette case. Pour masquer la ligne de cadre pleine dans la bannière d'alarmes et d'événements, décochez cette case. |
Le tableau suivant détaille les autres paramètres.
Paramètre | Description |
|---|---|
Police | Définit la police à utiliser avec le texte de la barre d'état. La taille de police est automatiquement définie en fonction de la taille du bouton. |
Taille de bouton | Détermine la hauteur de la barre d'état, relative à la taille de l'ensemble de l'objet Bannière d'alarmes et d'événements. La taille des boutons détermine également celle de la police du texte affiché dans la barre d'état. Il est recommandé d'utiliser des boutons de plus grande taille pour les écrans tactiles. |
Afficher les info-bulles | Les info-bulles permettent de fournir à l'opérateur des informations supplémentaires sur les éléments de la barre d'état pendant l'exécution. Cependant, si les opérateurs connaissent bien l'affichage, ils peuvent être une distraction inutile. |
Masquer la barre | Permet d'afficher ou de masquer la barre d'état. |
Commande du résumé des alarmes et des événements | Permet de spécifier une commande qui ouvre un affichage contenant un objet Résumé des alarmes et des événements. Incluez une commande FactoryTalk View qui ouvre un affichage contenant un objet Résumé des alarmes et des événements dans la barre d'état pour permettre aux opérateurs d'ouvrir rapidement le résumé des alarmes et des événements pendant l'exécution pour plus de détails. |
Afficher les erreurs de l'action de l'opérateur dans une boîte de dialogue | Permet de contrôler l'affichage des messages d'erreur aux opérateurs pendant l'exécution. Lorsqu'un opérateur effectue une action sur un affichage, un message d'erreur peut s'afficher à l'opérateur si son action entraîne une condition d'erreur. Si cette option n'est pas sélectionnée, les erreurs résultant des actions de l'opérateur apparaissent uniquement dans le fichier journal de FactoryTalk Diagnostics. |
Conserver la sélection lorsque la cible est perdue | Conserve la cible sur la dernière alarme sélectionnée de la liste après un clic sur un bouton. Important : Sélectionnez cette case à cocher si vous voulez utiliser les fonctions suivantes :
|
Afficher l'attente du message d'alarme et d'événement | Affiche un message pendant l'exécution, indiquant que le contrôle attend les informations d'alarme et d'événement. Si cette option n'est pas sélectionnée, aucun message ne s'affiche sur le contrôle pendant que vous attendez les informations d'alarme et d'événement. |
Fournir une réponse