Utiliser les caractères génériques pour spécifier plusieurs sources d'événements (Bannière)
Plusieurs sources d'événements peuvent être spécifiées à l'aide des caractères génériques
?
et *
comme suit :- L'astérisque*dans un nom d'alarme représente zéro caractères ou plus et peut apparaître au milieu ou à la fin du nom d'alarme. Par exemple,Débordement*Réservoirreprésente toutes les alarmes qui commencent avecDébordementet se terminent parRéservoir.
- Le point d'interrogation?représente un zéro ou un caractère et peut apparaître au milieu ou à la fin du nom d'alarme. Par exemple,Débordement?Réservoirreprésente toutes les alarmes qui commencent avecDébordementet se terminent parRéservoiravec un caractère entreDébordementetRéservoir, comme Débordement1Réservoir, Débordement2Réservoir, DébordementXRéservoir.
Fournir une réponse