Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements - onglet Barre d'état
Comment ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements ?
Les propriétés sont modifiées pendant la conception. Pour ouvrir la boîte de dialogue
Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
:- Ouvre FactoryTalk View Studio.
- Ajouter un objet du bandeau d'alarme et d'événement à une affichage.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez surPropriétés.
Pour modifier le contenu de la barre d'état, configurez les paramètres dans l'onglet
Barre d'état
de la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements
.La Barre d'état comporte deux zones qui peuvent être personnalisées :
- Panneau d'informations. Ce panneau se situe à gauche de la barre d'état. Il contient les indicateurs d'état qui fournissent des informations sur l'état de la connexion aux serveurs, la file d'attente des alarmes, le nombre total d'alarmes dont l'état est différent et le nombre de défauts des alarmes.
- Réponses des boutons. Ces boutons se situent à droite de la barre d'état. Les boutons peuvent être utilisés soit pour accuser réception d'alarmes ou les suspendre, ou encore pour contrôler l'état de la sonnerie d'alarme.
Pour les deux zones, vous pouvez contrôler si l'élément est inclus dans l'affichage de la barre d'état, configurer une info-bulle personnalisée ou modifier leur ordre d'affichage.
CONSEIL:
Pour modifier la hauteur et la police utilisées dans la barre d'état, cliquez sur l'onglet
Général
, puis modifiez la zone Barre d'état
.Le tableau suivant détaille les paramètres du panneau d'informations de l'onglet
Barre d'état
et leur utilisation :Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher la colonne du panneau | Chaque élément de la liste représente un panneau affiché à gauche de la barre d'état. Les éléments File d'attente d'alarmes et Actualiser sont toujours sélectionnés. Lorsque deux éléments sont sélectionnés par la même case à cocher, l'un des deux éléments est toujours visible. |
Colonne des icônes | Les icônes indiquées dans la colonnes servent seulement à l'affichage. Il n'est pas possible de les modifier. |
Colonne des info-bulles | Définit le texte descriptif associé aux éléments de la barre d'état pendant l'exécution. Par exemple, dans une configuration par défaut lors de l'exécution, l'info-bulle État du serveur est composée du texte de l'info-bulle Connecté ou Déconnecté suivi de deux points, puis de la zone et du nom du serveur, ce qui donne le texte d'info-bulle suivant : Connecté: ConnectéeZoneLigne1:Serveur de conditionnement. |
Boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas | L'ordre des éléments sur toute la hauteur de la boîte de dialogue correspond à l'ordre des panneaux de gauche à droite de la barre d'état. |
Le tableau suivant détaille les paramètres du bouton de l'onglet
Barre d'état
et leur utilisation :Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher la colonne des boutons | Chaque élément de la liste représente un bouton affiché à droite de la barre d'état. Remarque : Le bouton Exécuter le résumé des alarmes et des événements n'apparaît pas dans la barre d'état sauf si une Commande du résumé des alarmes et des événements a été spécifiée dans l'onglet Général de la boîte de dialogue Propriétés de la bannière d'alarmes et d'événements. |
Colonne des icônes | Les icônes indiquées dans la colonnes servent seulement à l'affichage. Il n'est pas possible de les modifier. |
Colonne des info-bulles | Définit le texte descriptif associé à un bouton lors de l'exécution. Par exemple, par défaut lors de l'exécution, les textes État du serveur connecté et État du serveur déconnecté de la barre d'outil comportent deux points, puis le nom de serveur. Par exemple : État du serveur déconnecté : Serveur de conditionnement. |
Boutons Déplacer vers le haut ou Déplacer vers le bas | L'ordre des éléments sur toute la hauteur de la boîte de dialogue correspond à l'ordre des boutons de gauche à droite de la barre d'état. |
Fournir une réponse