Créer un abonnement (Bannière)
Créez un nouvel abonnement aux événements pour spécifier les paramètres de l'abonnement. L'abonnement nouvellement créé supprime l'abonnement par défaut, qui comprend toutes les zones, priorités et sources d'événements.
Des abonnements multiples sont mêlés. Les critères d'abonnement sont mélangés à l'aide de l'opérateur logique AND. Par exemple, en vérifiant uniquement la
Priorité : Urgent
, avec la zone Ligne de conditionnement
puis la source d'événements [BoxStuffer]*
permet de s'abonner aux alarmes urgentes de la ligne de conditionnement dont les noms commencent par [BoxStuffer].Pour créer un nouvel abonnement
- Ouvre FactoryTalk View Studio.
- Ouvrez l'affichage contenant l'objet Bannière d'alarmes et d'événements.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'objet bannière d'alarmes et d'événements, puis cliquez surPropriétés.
- Cliquez sur l'ongletAbonnements aux événements.
- Dans la listeAbonnements aux événements, cliquez surAjouter.
- Saisissez le nom unique du nouveau dossier.
- Configurez l'abonnement en fonction desÉtendues.
- Dans la listeÉtendues, conservez l'étendue par défaut ou cliquez surParcourir.
- Dans le navigateurSélectionner une étendue, spécifiez l'étendue de l'abonnement des événements.
- Cliquez surOK.
CONSEIL:L'étendue par défaut est(Toutes les étendues), ce qui équivaut à sélectionner le nœud supérieur dans le navigateurSélectionner une étendue. - Configurez l'abonnement en fonction desSources d'événements.
- Dans la listeSources d'événements, conservez la source d'événements par défaut ou cliquez surParcourir.
- DansNavigateur de la source de l'alarme, sélectionnez la zone qui contient les alarmes à surveiller dans la liste à gauche.
- Double-cliquez sur les alarmes de la liste à droite pour les ajouter à la listeSources d'alarmes sélectionnées.
- Cliquez surOK.
- Dans la listeSources d'événements, cliquez surAjouter, puis saisissez le nom de la zone.CONSEIL:Si vous vous abonnez à des alarmes spécifiques et que vous avez configuré la liste desÉtendues, vérifiez que la liste desÉtenduesinclut les zones qui contiennent ces alarmes.
- Appuyez surEntrée. Vous ne pouvez pas vous abonner à la même alarme plusieurs fois.CONSEIL:Pour modifier le nom d'une alarme, cliquez sur le nom de l'alarme, surModifier, saisissez un nouveau nom d'alarme, puis appuyez surEntrée. Pour supprimer une alarme, cliquez sur son nom, puis cliquez surSupprimer.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse