Rechercher
Commutateur Stratix 1783
Traduction d’adresse réseau
Propriétés du dispositif Stratix
Affichage NAT
Paramètres de l’affichage NAT
Affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Présentation
Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Présentation
Affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Public à Privé
Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Public à Privé
Affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Avancé
Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Avancé
Boîte de dialogue Nouvelle entrée
Paramètres de la boîte de dialogue Nouvelle entrée
Boîte de dialogue Diagnostics NAT - InstanceX
Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics NAT - InstanceX
Boîte de dialogue Confirmation de la suppression de l’instance NAT
Boîte de dialogue Traductions privées à publiques - InstanceX
Paramètres de la boîte de dialogue Traductions privées à publiques - InstanceX
Boîte de dialogue Traductions publiques à privées - InstanceX
Paramètres de la boîte de dialogue Traductions publiques à privées - InstanceX
Stratix 5410
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez
envoyer vos commentaires ici
.
Normal