Paramètres de la boîte de dialogue Diagnostics NAT - InstanceX

La boîte de dialogue
Diagnostics NAT - InstanceX
contient les paramètres suivants.
Paramètres
Description
Traductions actives actuelles
Affiche le nombre de traductions qui se sont produites au cours des 90 dernières secondes sur toutes les instances NAT.
Nombre total de paquets NAT traduits
Affiche le nombre total de paquets traduits pour cette instance NAT.
Nombre total de traductions d’adresses privées à publiques
Affiche le nombre total de traductions privées à publiques pour cette instance NAT.
Nombre total de traductions d’adresses publiques à privées
Affiche le nombre total de traductions publiques à privées pour cette instance NAT.
Nombre total de traductions
Affiche le nombre total de traductions privées à publiques et publiques à privées pour cette instance NAT.
Paquets de correction ARP
Affiche le nombre de paquets ARP (Address Resolution Protocol) ayant été corrigés pour cette instance NAT.
Paquets de correction ICMP
Affiche le nombre de paquets ICMP (Internet Control Message Protocol) ayant été corrigés pour cette instance NAT.
Nombre total de paquets de correction
Affiche le nombre de paquets ARP et ICMP ayant été corrigés pour cette instance NAT.
Paquets de trafic non traduits bloqués
Affiche le nombre de paquets avec du trafic non traduit qui ont été bloqués pour cette instance NAT.
Paquets de trafic Pass-through non traduits
Affiche le nombre de paquets avec du trafic non traduit qui ont été transmis en mode Pass-through pour cette instance.
Paquets de trafic Multicast bloqués
Affiche le nombre de paquets avec du trafic Multicast qui ont été bloqués pour cette instance NAT.
Paquets de trafic Multicast Pass-through
Affiche le nombre de paquets avec du trafic Multicast qui ont été transmis en mode Pass-through pour cette instance NAT.
Paquets de trafic IGMP bloqués
Affiche le nombre de paquets avec du trafic IGMP (Internet Group Managed Protocol) bloqués pour cette instance NAT.
Paquets de trafic IGMP Pass-through
Affiche le nombre de paquets avec du trafic IGMP qui ont été transmis en mode Pass-through pour cette instance NAT.
Traductions privées à publiques
Ouvre la boîte de dialogue
Traductions privées à publiques
pour afficher les diagnostics de traduction privées à publiques pour l’instance.
Traductions publiques à privées
Ouvre la boîte de dialogue
Traductions publiques à privées
pour afficher les diagnostics de traduction publiques à privées pour l’instance.
Rafraîchir
Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif.
Effacer les diagnostics
Efface les totaux de diagnostics pour cette instance NAT.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal