Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Public à Privé
L’affichage
Public à Privé
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Publique | Affiche l’adresse IP publique unique. |
Privée | Affiche l’adresse IP privée unique. |
Masque de sous-réseau | Affiche le masque de sous-réseau. |
![]() | Crée une nouvelle adresse IP publique qui sera traduite en adresses IP sur le sous-réseau privé. |
![]() | Supprime l’entrée de la table. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse