Paramètres de l’affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Présentation
Utilisez l’affichage
Présentation
, qui inclut les paramètres suivants.Paramètre | Description |
|---|---|
Nom | Affiche le nom de l’instance NAT. Le champ ne peut pas être modifié lors de la modification d’une instance existante. |
Privée à publique | |
![]() | Crée une nouvelle entrée dans la table NAT Privé à Public. Toute ligne qui n’a pas encore été envoyée au commutateur est signalée par un astérisque dans la colonne de gauche. |
![]() | Supprime l’entrée de la table. |
Privée | Affiche l’adresse IP privée unique. |
Publique | Affiche l’adresse IP publique unique. |
Masque de sous-réseau | Affiche le masque de sous-réseau. |
Traduction de passerelle | Permet aux dispositifs du sous-réseau public de communiquer avec les dispositifs du sous-réseau privé. |
Publique | Indique l’adresse de passerelle par défaut du commutateur de niveau 3 ou du routeur connecté au port de liaison montante du commutateur. |
Privée | Indique l’adresse IP unique pour représenter le commutateur de niveau 3 ou le routeur sur le réseau privé. |
Association de VLAN | |
VLAN | Affiche la liste des VLAN. |
Gi1/1 | Indique que le VLAN sur le port Gi1/1 est affecté à cette instance NAT. Si la case est décochée, le VLAN n’est pas affecté à cette instance NAT. Par défaut, tous les VLAN non utilisés par d’autres instances sont sélectionnés. Les VLAN utilisés par d’autres instances sont désactivés. |
Gi1/2 | Indique que le VLAN sur le port Gi1/2 est affecté à cette instance NAT. Si la case est décochée, le VLAN n’est pas affecté à cette instance NAT. Par défaut, tous les VLAN non utilisés par d’autres instances sont activés et peuvent être sélectionnés. Les VLAN utilisés par d’autres instances sont désactivés. |
Gi1/3 | Indique que le VLAN sur le port Gi1/3 est affecté à cette instance NAT. Si la case est décochée, le VLAN n’est pas affecté à cette instance NAT. Par défaut, tous les VLAN non utilisés par d’autres instances sont activés et peuvent être sélectionnés. Les VLAN utilisés par d’autres instances sont désactivés. |
Gi1/4 | Indique que le VLAN sur le port Gi1/4 est affecté à cette instance NAT. Si la case est décochée, le VLAN n’est pas affecté à cette instance NAT. Par défaut, tous les VLAN non utilisés par d’autres instances sont activés et peuvent être sélectionnés. Les VLAN utilisés par d’autres instances sont désactivés. |
Rafraîchir | Récupère et affiche les dernières valeurs du dispositif. |
Définir | Envoie les paramètres au commutateur. La boîte de dialogue Entrer un mot de passe peut apparaître. |
Fournir une réponse