Paramètres de la boîte de dialogue Traductions privées à publiques - InstanceX

La boîte de dialogue
Traductions privées à publiques - InstanceX
inclut les paramètres suivants :
Paramètre
Description
Privée
Affiche l’adresse existante d’un dispositif sur le sous-réseau privé.
Publique
Affiche une adresse publique unique qui représente le dispositif correspondant sur le sous-réseau privé.
Sous-réseau
Indique si la traduction fait partie d’un type d’entrée de sous-réseau.
Nombre de paquets
Affiche le nombre de paquets pour chaque traduction.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal