Paramètres de la boîte de dialogue Traductions publiques à privées - InstanceX
La boîte de dialogue
Traductions publiques à privées - InstanceX
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Publique | Affiche l’adresse IP unique sur le sous-réseau public qui représente l’adresse IP correspondante sur le sous-réseau privé. |
Privée | Affiche l’adresse IP du sous-réseau privé qui a été remplacée par une adresse IP unique sur le sous-réseau public. |
Sous-réseau | Indique si la traduction fait partie d’un type d’entrée de sous-réseau. |
Nombre de paquets | Affiche le nombre de paquets pour chaque traduction. |
Fournir une réponse