Affichage Ajouter/Modifier une instance NAT - Présentation

Utilisez l’affichage
Présentation
pour configurer une instance NAT.
Dans l’affichage
Présentation
, vous pouvez :
  • Créer une nouvelle adresse IP privée qui sera traduite en adresse IP sur le sous-réseau public.
  • Affecter un VLAN à une instance NAT.
  • Permettre aux dispositifs du sous-réseau public de communiquer avec les dispositifs du sous-réseau privé.
Toute ligne de la table
Privé à Public
qui n’a pas été envoyée au commutateur est signalée par un astérisque.
CONSEIL:
les paramètres de cet affichage sont disponibles en ligne.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal