Paramètres de la boîte de dialogue Nouvelle entrée
La boîte de dialogue
Nouvelle entrée
inclut les paramètres suivants :Paramètre | Description |
|---|---|
Nombre d’entrées disponibles | Affiche le nombre d’entrées de traduction disponibles sur le commutateur. Le commutateur prend en charge un maximum de 128 entrées de traduction. |
Type d’entrée | Définit le type d’entrée à ajouter à la table de traduction.
|
Adresse IP publique de début | Spécifie l’adresse publique ou l’adresse de début des dispositifs. L’adresse IP publique doit être unique. Il peut y avoir des doublons dans différentes instances NAT, mais pas dans la même instance. La même adresse IP publique peut apparaître à la fois dans la table NAT Privé à Public et dans la table NAT Public à Privé de la même instance. Si l’ Adresse IP privée de début n’est pas valide, le champ Adresses privées effectives est vide.Si le Type d’entrée est Sous-réseau , l’Adresse IP publique de début doit correspondre à la taille du masque de sous-réseau. Pour en savoir plus, consultez Adresse IP publique de début. |
Adresse IP privée de début | Spécifie l’adresse existante ou l’adresse de début des dispositifs sur le sous-réseau privé. L’adresse IP privée doit être unique. Il peut y avoir des doublons dans différentes instances NAT, mais pas dans la même instance. La même adresse IP privée peut apparaître à la fois dans la table NAT Privé à Public et dans la table NAT Public à Privé de la même instance. Si l’ Adresse IP privée de début n’est pas valide, le champ Adresses privées effectives est vide.Si le Type d’entrée est Sous-réseau , l’Adresse IP privée de début doit correspondre à la taille du masque de sous-réseau. Pour en savoir plus, consultez Adresse IP privée de début. |
Plage | Spécifie le nombre d’adresses à inclure dans la plage. Les valeurs valides sont comprises entre 1 et 128. La valeur par défaut est 1. Astuce : Chaque adresse de la plage compte pour une entrée de traduction. Le commutateur prend en charge un maximum de 128 entrées de traduction. |
Masque de sous-réseau | Spécifie une liste de masques de sous-réseau valides pour les adresses à traduire. Valeurs valides :
|
Adresses publiques effectives | Affiche l’adresse publique unique ou la plage d’adresses publiques uniques pour représenter les dispositifs. |
Adresses privées effectives | Affiche l’adresse existante ou la plage d’adresses existantes pour les dispositifs du sous-réseau privé configurés pour la traduction. |
Fournir une réponse