Adresse IP privée de début

Si le
Type d’entrée
est
Sous-réseau
, l’
Adresse IP privée de début
doit correspondre à la taille du masque de sous-réseau comme indiqué dans ce tableau.
Masque de sous-réseau
Adresse de sous-réseau privé de début
255.255.0.0
Les deux derniers octets doivent être 0.
EXEMPLE : 192.168.0.0
255.255.255.0
Le dernier octet doit être 0.
EXEMPLE : 192.168.1.0
255 255 255 128
Le dernier octet doit être 0 ou 128.
EXEMPLE : 192.168.1.0 ou 192.168.1.128
255 255 255 192
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
  • 0
  • 64
  • 128
  • 192
EXEMPLE : 192.168.1.64
255 255 255 224
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
  • 0
  • 32
  • 64
  • 96
  • 128
  • 160
  • 192
  • 224
EXEMPLE : 192.168.1.32
255 255 255 240
Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
  • 0
  • 16
  • 32
  • 48
  • 64
  • 80
  • 96
  • 112
  • 128
  • 144
  • 160
  • 176
  • 192
  • 208
  • 224
  • 240
EXEMPLE : 192.168.1.16
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal