Adresse IP publique de début
Si le
Type d’entrée
est Sous-réseau
, l’Adresse IP publique de début
doit correspondre à la taille du masque de sous-réseau comme indiqué dans ce tableau.Masque de sous-réseau | Adresse IP publique de début |
|---|---|
255.255.0.0 | Les deux derniers octets doivent être 0. EXEMPLE : 10.200.0.0 |
255.255.255.0 | Le dernier octet doit être 0. EXEMPLE : 10.200.1.0 |
255 255 255 128 | Le dernier octet doit être 0 ou 128. EXEMPLE : 10.200.1.0 ou 10.200.1.128 |
255 255 255 192 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
EXEMPLE : 10.200.1.64 |
255 255 255 224 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
EXEMPLE : 10.200.1.32 |
255 255 255 240 | Le dernier octet doit être l’un des nombres suivants :
EXEMPLE : 10.200.1.16 |
Fournir une réponse