Instructions de déplacement de l'axe

Utilisez les instructions de déplacement de l'axe pour programmer et concevoir le mouvement d'un axe spécifique.
CONSEIL:
  • Les blocs de fonction administratifs prennent en charge le mouvement PTO et le mouvement de retour codeur d'axe.
  • Les instructions du contrôle des mouvements qui prennent en charge un axe FBAxis sont : MC_ReadActualPosition et MC_ReadActualVelocity.
Instructions de déplacement de l'axe
Instruction
Description
Commande un arrêt contrôlé du mouvement dans des conditions de fonctionnement normales.
Ordonne à l’axe d’effectuer la séquence
<search home>
.
Commande un mouvement contrôlé vers une position absolue spécifiée.
Commande un mouvement contrôlé d'une distance spécifique relative à la position actuelle au moment de l'exécution.
Commande un mouvement contrôlé sans fin à une vitesse spécifiée.
Renvoie la position réelle de l'axe retour codeur.
Renvoie la vitesse réelle de l'axe retour codeur.
Bascule le système de coordonnées d'un axe par la manipulation de la position réelle.
Remplace le système de coordonnées d'un axe en manipulant sa position réelle avec la même valeur sans générer de mouvement.
Commande un arrêt contrôlé du mouvement et fait passer l'axe à l'état Arrêt en cours.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal