MC_ReadActualVelocity (contrôle des mouvements, lecture de la vitesse réelle)
L’instruction MC_ReadActualVelocity renvoie la valeur de la vitesse réelle de l'axe de retour.
MC_ReadActualVelocity s'applique uniquement au mouvement de retour.
Avant d'exécuter MC_ReadActualVelocity, vérifiez que l'axe se trouve dans l'un des états suivants :
- Immobilisation
- Mouvement discret
- Arrêt suite à une erreur
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E qui prennent en charge le contrôle des mouvements.MC_ReadActualVelocity

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
AxisIn | Entrée | FB_AXIS_REF | Pour un axe retour codeur (FB_Axis), utilisez le type de données FB_AXIS_REF pour définir AxisIn. |
Enable | Entrée | BOOL |
|
Axis | Sortie | FB_AXIS_REF | Dans les programmes de schémas à relais, la sortie de l'axe est en lecture seule. Les paramètres de sortie de l'axe sont définis dans le Type de données FB_AXIS_REF. |
Valid | Sortie | BOOL |
|
Busy | Sortie | BOOL |
|
Error | Sortie | BOOL | Indique une erreur.
|
ErrorID | Sortie | UNIT | Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les Identifiants des erreurs propres aux blocs fonctionnels de contrôle du mouvement. |
ActualVelocity | Sortie | REAL | Valeur de la vitesse réelle de l'axe de mouvement de retour (en unité d'axe [u/s]). ActualVelocity est une valeur signée qui comprend les informations de direction. |
Exemples MC_ReadActualVelocity
Exemple de diagramme de bloc de fonctions MC_ReadActualVelocity

Exemple de langage à relais MC_ReadActualVelocity

Exemple de texte structuré MC_ReadActualVelocity

Résultats


Fournir une réponse