Instructions de conversion
Utilisez les instructions de conversion pour convertir le type de données d'une variable en un type de données différent.
Instruction | Description |
|---|---|
Convertit une valeur non booléenne en valeur booléenne. | |
Convertit une valeur en valeur BYTE. | |
Convertit un type de données Chaîne, Entier, Réel ou Heure en type de données Date. | |
Convertit une valeur en entier double. | |
Convertit une valeur en valeur WORD double. | |
Convertit une valeur en entier. | |
Convertit une valeur en entier long. | |
Convertit une valeur en valeur REAL longue. | |
Convertit une valeur en valeur WORD longue. | |
Convertit une valeur en valeur REAL. | |
Convertit une valeur en entier court. | |
Convertit une valeur en valeur STRING. | |
Convertit une valeur en type de données TIME. | |
Convertit une valeur en entier double non signé. | |
Convertit une valeur en entier non signé. | |
Convertit une valeur en entier long non signé. | |
Convertit une valeur en entier court non signé. | |
Convertit une valeur en valeur WORD. |
Fournir une réponse