ANY_TO_LREAL
L'instruction ANY_TO_LREAL convertit toute valeur en valeur Réel long.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10, Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ANY_TO_LREAL

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrée | BOOL | Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
| |
i1 | Entrée | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT | DWORD LINT ULINT LWORD REAL TIME DATE STRING | Toute valeur autre qu'un réel long. |
o1 | Sortie | LREAL | Valeur Réel long. | |
ENO | Sortie | BOOL | Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais. | |
Exemple de texte structuré ANY_TO_LREAL
bres := ANY_TO_LREAL (vrai); | (* bres est égal à 1,0 *) |
tres := ANY_TO_LREAL (t#1s46ms); | (* tres est égal à 1046,0 *) |
ares := ANY_TO_LREAL (198); | (* ares est égale à 198,0 *) |
Fournir une réponse